Other Parts Discussed in Thread: TPS63060EVM-619, TPS63060
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63060EVM-619 主题中讨论的其他器件: TPS63060
您好!
我们有一位客户询问 EVM 布局中 GND 和 PGND 的分离情况:
"我注意到、在 TPS63060EVM-619用户指南中、在 PCB 布局中、GND 和 PGND 被标记为单独的接地层。 我还注意到、在 PCB 布局中、这些都是单独的。 但是、在第9页上显示了 GND 和 PGND 之间的连接。
GND 和 PGND 是否可以连接? 还是它们必须始终是独立的? 请提供任何信息。"
可以有人来看看这个吗?
谢谢、