This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:采用 BQ25890的 MSM8909可在电池电量不足时加电

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684993/bq25890-msm8909-with-bq25890-can-t-power-on-at-low-battery

器件型号:BQ25890

尊敬的 TI 先生:

下面是 MSM8909上电,Vbat=3.5V,使用9V 适配器

下面是 MSM8909在 Vbat=3.0V 时无法通电,请使用9V 适配器


下面是 MSM8909上电,Vbat=3.0V,使用5V 适配器


我无法找到电池电压过低的情况、这使 MSM8909无法通电。
请帮我检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Terry、

    您是否知道启动时的 MSM8909电源要求? 您能否重复出现故障的设置、但显示 V (SYS)? ILIM 上的电阻器钳制输入电流的值是多少?