This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:通过 bq78350-R1发送平衡 FET 命令

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350, BQ78350-R1, TIDA-00449

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675127/bq76940-sending-balancing-fet-command-through-bq78350-r1

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ78350BQ78350-R1TIDA-00449

您好!

我们正在开发一个电池模块、该模块在 LiFePO4电池能量存储系统中采用 bq76940 + bq78350 + MSP430。  在这个线程(e2e.ti.com/.../2471248)之后、我们没有获得预期的结果、甚至更改了一些平衡参数。 然后、我们希望尝试自己制作的算法、以改善平衡、最大程度地降低电池容量损耗。  

对于此任务、我们需要通过 bq78350-R1手动命令所有平衡 FET。 因此,我们有一些疑问:

1)阅读 bq78350-R1技术参考,我们假设 ManufacturerAccess()可用于控制平衡 FET。 但是、我们没有找到任何命令来完成此控制。 是否确实可以通过 bq78350控制这些 FET?

2) 2)如果不可行、在我看来、这个控制应该由 MSP430控制器直接通过 I2C 接口来完成。 此电路是否存在任何相关问题? 我们担心它可能会发生一些数据冲突、因为 MSP430 e bq78350可能需要同时访问 bq76940。

3) 3)如果您需要通过 MSP 访问 AFE、是否有示例代码? 我阅读了与此主题相关的应用手册、但在网站上找到了任何源代码。

提前感谢您。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Felipe、
    bq78350-R1没有可强制进行平衡的通道。 如果使用它、它将控制算法。 它不允许您写入平衡寄存器。
    2. bq78350-R1也不允许直接设置 AFE 寄存器。 如果它找到的寄存器不是它设置的寄存器、它将认为它是一个故障、并再次更改寄存器。 它可能会发生故障。
    控制平衡的方法是使用 MSP430作为电池控制器来替代 bq78350-R1。 TIDA-00449是此类系统的一个示例。 您需要提供电量监测计功能。 bq78350-R1确实允许您关闭平衡、但不允许您自己进行平衡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM5295、

    感谢您的快速回复。 您的回答非常有启发性、主要是第二个答案。

    对于示例代码、还有一个问题。 您是否有 bq76940的任何示例代码、因此我可以加快开发速度?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Felipe、
    据信、TIDA-00449可针对器件系列中更少或更多的电池进行轻松修改。 如果有用、bq76940产品文件夹的工具和软件选项卡中有 CRC 示例代码 www.ti.com/.../sluc583。