Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350, BQ78350-R1, TIDA-00449
主题中讨论的其他器件: BQ78350、 BQ78350-R1、 TIDA-00449
您好!
我们正在开发一个电池模块、该模块在 LiFePO4电池能量存储系统中采用 bq76940 + bq78350 + MSP430。 在这个线程(e2e.ti.com/.../2471248)之后、我们没有获得预期的结果、甚至更改了一些平衡参数。 然后、我们希望尝试自己制作的算法、以改善平衡、最大程度地降低电池容量损耗。
对于此任务、我们需要通过 bq78350-R1手动命令所有平衡 FET。 因此,我们有一些疑问:
1)阅读 bq78350-R1技术参考,我们假设 ManufacturerAccess()可用于控制平衡 FET。 但是、我们没有找到任何命令来完成此控制。 是否确实可以通过 bq78350控制这些 FET?
2) 2)如果不可行、在我看来、这个控制应该由 MSP430控制器直接通过 I2C 接口来完成。 此电路是否存在任何相关问题? 我们担心它可能会发生一些数据冲突、因为 MSP430 e bq78350可能需要同时访问 bq76940。
3) 3)如果您需要通过 MSP 访问 AFE、是否有示例代码? 我阅读了与此主题相关的应用手册、但在网站上找到了任何源代码。
提前感谢您。
此致、