Other Parts Discussed in Thread: TPS63051
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63051 您好!
我们正在进行低功耗电池供电产品开发、并将 TPS63051用于3.3VDC 的降压/升压转换器。
我们在输入电压为3.7Vdc 时观察到效率为36%@ 3mA 负载电流、并且我们还针对轻负载配置了 PFM 模式。
您能帮我提高 TPS63051的效率吗? 下图中所附的设计级别是否存在任何其他问题?
谢谢。
此致、
Alpesh