This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63051:TPS63051中的效率问题

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674234/tps63051-efficiency-issue-in-tps63051

器件型号:TPS63051

您好!

我们正在进行低功耗电池供电产品开发、并将 TPS63051用于3.3VDC 的降压/升压转换器。

我们在输入电压为3.7Vdc 时观察到效率为36%@ 3mA 负载电流、并且我们还针对轻负载配置了 PFM 模式。

您能帮我提高 TPS63051的效率吗? 下图中所附的设计级别是否存在任何其他问题?

谢谢。

此致、

Alpesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alpesh:

    图片没有显示。 请重新发布吗? 您能否分享原理图和布局?、

    查看数据表的效率曲线图10、在以下工作条件下、PFM 模式下的预期效率约为90%、强制 PWM 模式下的预期效率约为40%:VIN=3.6V、Vout=3.3V 和 Iout=3mA。

    您能否更换 IC 并再次测量它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sabrina、
    我已通过个人消息发送原理图和布局。

    我们已配置为 PFM 模式、并尝试更换电路板上的 IC、但仍然无法成功实现效率。
    请您检查一下吗?

    谢谢。
    此致、
    Alpesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    布局很可能会导致这种情况。
    通过私人沟通提供了布局审查和修改建议。
    因此、我将关闭此线程