This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62480:关于带迟滞的 UVLO

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701852/tps62480-about-uvlo-with-hysteresis

器件型号:TPS62480

您好!

 

关于 TPS62480上的 UVLO、我的客户提出了一个问题。

 

(问题)

根据数据表第5页、VUVLO 描述如下。

 


 

在这种情况下、上升输入电压为2.4V (最小值)、2.5V (典型值)、2.6 (最大值)。

我的理解是正确的?

(上升输入=下降输入+迟滞)

 

此致、

TAO 2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    我很高兴为您提供支持。

    如数据表所示:

    "7.3.9欠压锁定(UVLO)
    如果输入电压降至 UVLO 以下、欠压锁定可防止器件误操作
    阈值、该阈值通常设置为2.3V。一旦输入电压超过、转换器将再次开始运行
    典型值为200mV 的迟滞。"

    因此、您的理解似乎是正确的。 不过、迟滞也被指定为典型值、这意味着它在 Vin=3.6V 和 Tj=25°C 时有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Emmanuel、

     

    我通知了我的客户、他们可以理解 UVLO。

    非常感谢!

     

    此致、

    TAO 2199