请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62480 您好!
关于 TPS62480上的 UVLO、我的客户提出了一个问题。
(问题)
根据数据表第5页、VUVLO 描述如下。
在这种情况下、上升输入电压为2.4V (最小值)、2.5V (典型值)、2.6 (最大值)。
我的理解是正确的?
(上升输入=下降输入+迟滞)
此致、
TAO 2199
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、Tao、
我很高兴为您提供支持。
如数据表所示:
"7.3.9欠压锁定(UVLO)
如果输入电压降至 UVLO 以下、欠压锁定可防止器件误操作
阈值、该阈值通常设置为2.3V。一旦输入电压超过、转换器将再次开始运行
典型值为200mV 的迟滞。"
因此、您的理解似乎是正确的。 不过、迟滞也被指定为典型值、这意味着它在 Vin=3.6V 和 Tj=25°C 时有效。