This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510-G3:BQ27510-G3 -恢复出厂默认设置

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703142/bq27510-g3-bq27510-g3---restore-to-factory-default

器件型号:BQ27510-G3
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

尊敬的支持:

我在环氧灌封器件中有一个 BQ27510-G3。  我相信 BQ27510-G3卡在 ROM 模式下。 它不会确认地址0x55上的命令、但似乎仍然通过地址0x0B 进行通信。  是否有方法可以将芯片重新编程为出厂状态?  目前、BQ Studio 不与 BQ27510-G3通信、但我认为这是因为它一直处于 ROM 模式。  提前感谢您的帮助和帮助。

-卡纸

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,卡
    测量仪表首先是如何进入 ROM 模式的。 测量仪表不会随机执行该操作

    如果它卡在室模式下、则您应该能够使用此处的固件对器件进行重新编程。

    www.ti.com/.../sluc621



    连接到器件并启动 bqStudio 后、从弹出菜单中选择监测计、然后转到编程。 通过浏览至所下载的固件文件位置、选择该文件、然后单击"程序"按钮。 之后、您单击"Execute FW"按钮。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    感谢你的答复。  监测计被有意置于 ROM 模式、作为首次启动程序的一部分。  该程序使用初始配置来配置此特定芯片和其他器件。  遗憾的是、代码的编写不是很可靠、也不能从容地处理错误。  我认为它部分地通过了程序而失败,并退出了程序。

    我将尝试上述过程、看看我是否可以将其恢复为原始状态。

    感谢你的帮助。

    -卡纸