请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27510-G3 主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
尊敬的支持:
我在环氧灌封器件中有一个 BQ27510-G3。 我相信 BQ27510-G3卡在 ROM 模式下。 它不会确认地址0x55上的命令、但似乎仍然通过地址0x0B 进行通信。 是否有方法可以将芯片重新编程为出厂状态? 目前、BQ Studio 不与 BQ27510-G3通信、但我认为这是因为它一直处于 ROM 模式。 提前感谢您的帮助和帮助。
-卡纸