This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 低成本、高精度放大器;低噪声开关模式恒定电流吸收器

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681341/low-cost-high-accuracy-low-noise-switch-mode-constant-current-sink

主题中讨论的其他器件:LM317

你(们)好!

在基于开关模式设计构建低成本、高精度和低噪声恒定电流吸收器(250mA)方面、我需要帮助。 该电路将用于电磁流量计的恒定电流激励。

虽然我已经过测试并认为合适、但在 LM317的帮助下、传统的恒定电流阱会受到 LM317上的显著功率损耗的影响、该损耗也会导致 PCB 的温度升高、并给其他板载 IC 带来问题。 此外、LM317的散热器以及电路板上的散热器占用了大量空间。

L1和 L2是串联在流量计主体上的电感器线圈。 因为线圈的最小和最大电阻分别为66.5欧姆和73.5欧姆。 因此、LM317上的功率耗散为1.53W (最大值)和1.1W (最小值)。

请推荐采用开关模式技术的 LED 驱动器或直流/直流转换器等 IC、以克服上述问题。

此致、

Harish KS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harish、
    对于线圈电阻为66.5欧姆(最坏情况)的情况、U1-3的电压似乎为7.375V。 因此、无论您使用开关稳压器还是线性稳压器、都必须以某种方式耗散7.375*.25=1.844W。 我看不到它有什么特别的优势。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的回复。
    很抱歉我迟到了。

    这就是我想更改电路的原因。 您能给我一个建议吗?

    谢谢、此致、
    Harish KS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harish、

    我认为您已经拥有的解决方案与任何解决方案一样好。 您必须在所使用的电路中耗散7.375*.25=1.844W。 采用 TO-220封装的 LM317可连接到合适的散热器以实现散热。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、

    只是想一下、是否可以降低您的24V 输入电压轨?  您是否可以向下转换为较低的电压、例如18V?  请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    由于产品处于开发阶段、因此我可以在各个方面进行开发。
    该装置基于 SMPS 进行交流供电。 因此、我必须重新设计 SMPS (或变压器)以降低直流输出电压。
    如果不对《工作人员和管理当局会计准则》作任何修改,则任何建议/选择都将受到欢迎。

    此致、
    Harish KS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harish、

    然后使用降压转换器24V 输入至18V 输出将24V 输入降低到您的电路。 由于您不需要太多电流、请查看 LM2674-ADJ: www.ti.com/.../LM2674