请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LM317你(们)好!
在基于开关模式设计构建低成本、高精度和低噪声恒定电流吸收器(250mA)方面、我需要帮助。 该电路将用于电磁流量计的恒定电流激励。
虽然我已经过测试并认为合适、但在 LM317的帮助下、传统的恒定电流阱会受到 LM317上的显著功率损耗的影响、该损耗也会导致 PCB 的温度升高、并给其他板载 IC 带来问题。 此外、LM317的散热器以及电路板上的散热器占用了大量空间。
L1和 L2是串联在流量计主体上的电感器线圈。 因为线圈的最小和最大电阻分别为66.5欧姆和73.5欧姆。 因此、LM317上的功率耗散为1.53W (最大值)和1.1W (最小值)。
请推荐采用开关模式技术的 LED 驱动器或直流/直流转换器等 IC、以克服上述问题。
此致、
Harish KS