This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:LP8556 - I2C 和 LED 通道

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703378/lp8556-lp8556---i2c-and-led-channels

器件型号:LP8556

您好!

我们希望在设计中使用 LP8556、并提供两个相关问题、希望在这里能获得帮助。

对于封装类型、提供了3种不同的器件。  LED 通道数5、4或6。
哪些通道可用于哪个器件? 对于4通道和5通道器件中丢失的6个通道中的哪一个没有说明。

在器件下、选项仅写入„PWM "–建议用于没有 I2C 主设备的系统。 I2C 不能用于这些器件?
或者、主器件和 LP8556之间是否始终可以通过 I2C 进行通信、并且我必须更改寄存器、以便我可以使用 I2C 代替 PWM 来控制背光?

我真的不知道这两个问题有一个简单的答案。

此致、
Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此项目已分配;有人将很快回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    对于4 LED 配置、使用 LED1、2、3、4; 对于5 LED 配置、LED 1、2、3、4、 5个。 高电平 LED 是首先放弃的 LED。   如需更多信息、请参阅数据表中的表6。

    I2C 通信始终可用于所有选项。 对于那些带有"PWM Only"的选项、也 可以使用 I2C 通信;这些选项适用于没有 I2C 功能的系统、并且只希望使用外部 PWM 信号来控制亮度。 如果您计划使用这些选项、请注意、如果您计划使用 I2C 来控制亮度或更改某些设置、 在对寄存器进行更改之前、必须确保外部 PWM 在启用器件时未激活、否则 LED 将亮起。

    此致
    H L