您好!
我们希望在设计中使用 LP8556、并提供两个相关问题、希望在这里能获得帮助。
对于封装类型、提供了3种不同的器件。 LED 通道数5、4或6。
哪些通道可用于哪个器件? 对于4通道和5通道器件中丢失的6个通道中的哪一个没有说明。
在器件下、选项仅写入„PWM "–建议用于没有 I2C 主设备的系统。 I2C 不能用于这些器件?
或者、主器件和 LP8556之间是否始终可以通过 I2C 进行通信、并且我必须更改寄存器、以便我可以使用 I2C 代替 PWM 来控制背光?
我真的不知道这两个问题有一个简单的答案。
此致、
Thomas