This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:交流输入电压变化时的输出电压降

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431, ATL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702768/ucc28780-output-voltage-drooping-for-ac-input-voltage-variations

器件型号:UCC28780
主题中讨论的其他器件:TL431ATL431

你好、

作为65W 设计验证的一部分、我们面临着一个独特的问题。

输出电压经过精细调节、可实现输出电压设置(13V)。 同时、当交流电压增加到超过某个点(~180VAC)时、电压下降到3V、转换器不会从该点恢复。 交流复位有助于将设备恢复到13V。

无论设置的输出电压如何、这都是相同的。

此外、我们在反馈中使用了 TL431、而不是参考设计中建议的 ATL431。

请分享您对可能发生此类情况的想法。

谢谢、

此致、

Latif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Latif:

    感谢您关注 TI 的解决方案。
    当您将 TL431用作稳压器时、您是否正确计算了偏置电阻器?
    因为与 TL431相比、ATL431具有非常小的偏置电流。
    如果您没有足够的电流用于 TL431、则无法提供2.5V 的稳压电压。
    您可以使用万用表在问题发生时检查 TL431电压、我认为它未在2.5V 下调节。

    我建议您使用 ATL431以获得更小的偏置电流、或者仔细检查 TL431的偏置电阻器。

    此致
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kevin、

    这很有帮助。 我们今天使用 ATL431样片进行了测试、输出电压得到了良好调节。 预见到的电压突然下降的问题已得到解决。

    现在、我们遇到了不同的问题。

    转换器的功率限制要比设定点早得多。 我们使用 ROPP 以及电流限制设置电阻器更改来修改功率限制、尽管有改进、但结果并不成功。

    请您提供有关此事发生原因的信息。

    还有一个问题、我们能否在 Vs 引脚处添加电容来解决噪声问题。 如果是、最大限制值是多少。 (如有)

    谢谢、

    Latif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Latif:

    帮助您解决问题是很好的!
    根据 TI 的政策、您能帮助我创建新主题吗?
    它将帮助其他人在将来搜索类似的问题。

    同时、您的 ARC 电阻器值是多少?

    此致
    Kevin