Other Parts Discussed in Thread: TL431, ATL431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28780 主题中讨论的其他器件:TL431、 ATL431
你好、
作为65W 设计验证的一部分、我们面临着一个独特的问题。
输出电压经过精细调节、可实现输出电压设置(13V)。 同时、当交流电压增加到超过某个点(~180VAC)时、电压下降到3V、转换器不会从该点恢复。 交流复位有助于将设备恢复到13V。
无论设置的输出电压如何、这都是相同的。
此外、我们在反馈中使用了 TL431、而不是参考设计中建议的 ATL431。
请分享您对可能发生此类情况的想法。
谢谢、
此致、
Latif