This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116:Vcc=3.3V 时的电源电流、/RESET 引脚为低电平(待机模式)

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675233/tlc59116-about-supply-current-at-vcc-3-3v-reset-pin-is-low-standby-mode

器件型号:TLC59116

大家好、

 

我们的客户想知道 Vcc=3.3V 时电源电流的典型值、/RESET 引脚为低电平(待机模式)。

如果您有任何数据、请告诉我们吗?

 

非常感谢您的验证。

 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanemaru - San、

    您可以从下面的值中减去4mA、4mA 只是基准的典型值。

    谢谢!

    夏季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Summer-San、

     

    感谢您提供信息。

    我的理解如下。

    我的理解是否正确?


     

     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanemaru - San、
    更准确的方法应该是 ICC 减去值的典型值- 4mA、但我们在数据表中有类型值、因此您的理解是显示参数的最佳方法、谢谢!
    夏季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Summer-San、

     

    感谢您的快速回复。

    我们的客户需要电源电流的典型值。

    那么、您能否告诉我们/OUT0至/OUT15=OFF、Rext=Open 的典型值?

    *此值不需要保证。

     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanemaru - San、
    根据工作台测试、室温下的电流约为11mA、谢谢!
    夏季
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Summer-San、

    我非常感谢你的合作。

    我将向我们的客户报告此信息。

    此致、

    Kanemaru