This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:BQ27220的计算问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684775/bq27220-the-calculation-question-for-bq27220

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好、

客户使用 bqStudio 设置 BQ27220。 他执行以下步骤:

1、他完成 了计算,电压、电流和温度可以很好地显示出来。

2.他 导出 OT.FS 文件并使用  SMARTFLASH 下载 OT.FS 文件。  

他使用  bqStudio 再次校准。 在此激励下、负载电流为1A。 但 bqStudio 显示0。

他无法 从  OTP 中调用计算数据。 请检查附件。

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mickey

    他是否在单元上对 OTFS 文件进行了编程、现在是否存在问题、或者只是提取了导致问题的 OTF? 他能否尝试导出一个 GMF 文件并使用它来查看它是否起作用。 尝试在芯片上循环通电、但在执行此操作之前确保您具有黄金 GMF、以便您可以在器件上进行编程。 此外、在对 OTFS 文件进行编程时、请确保您具有说明中规定的正确电压。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    我将与客户确认您所说的信息。