This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ23605:软启动

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ23605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702535/lmz23605-softstart

器件型号:LMZ23605

大家好、

数据表规定了典型的软启动时间为1.6ms。 您能告诉我该值是如何测量的、即10%到90%或20%到80%吗?

谢谢、此致、

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Felix、

    我目前正在对此进行研究、并将很快返回给您。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Felix、

    软启动时间将检查 LMZ23605何时打开 EN (5V)、何时达到 Vout 达到2.75V。

    此致、
    Jimmy