请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61040 将 Vin 设置为 GND,GND 设置为3V,、且无 L 和二极管。通电时、,它运行大量电流。我想知道电流是如何?μ A 的
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
将 Vin 设置为 GND,GND 设置为3V,、且无 L 和二极管。通电时、,它运行大量电流。我想知道电流是如何?μ A 的