This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61040:将 Vin 设置为 GND,GND 设置为3V

Guru**** 2615045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672826/tps61040-set-vin-as-gnd-gnd-as-3v

器件型号:TPS61040

将 Vin 设置为 GND,GND 设置为3V,、且无 L 和二极管。通电时、,它运行大量电流。我想知道电流是如何?μ A 的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流路径: 3V (GND)->内部 FET 的主体->电感器->Vin (GND)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已(电感器,仍在运行大电流。。。并且在使用正确的 VCC GND)进行测试之前、我确定 IC 正常
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在 IC 的 GND 和 IC 的 Vin 处添加3V 电压,对吧? 如果这样做、则电流始终存在。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ?想知道电流是如何运行的。MOSFET 内部是否有二极管 Δ I
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、MOSFET 裸片具有寄生二极管。 您可以查看任一 NFET 的数据表以找到它。