This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:LM27762、BOM 检查、最终生产

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677793/lm27762-lm27762-bom-checking-final-production

器件型号:LM27762

您好!

我正在制造一款包含 LM27762 IC 的器件、通过锂离子电池为其供电、输出为+/- 3V。 我们正在定制 LM27762并投入生产。 BOM 通过 webench 工具生成。 TI  的 Chris Glaser 在其中一个主题(链接)中提到。 Cfly 电容器看起来很奇怪。 但该电容器是通过 Webench 软件生成的。 在最终产品中、使用了该电容器(器件型号为 ECPU1C105MA5)。 请建议我是否使用该特定电容器。 如果您访问上述电容器的 Digi-Key 页面、其应用包括 EMI、RFI 抑制。 我认为这可能是 Webench 推荐这个特定电容器的原因。 是否有人能对此提供更清晰的说明。  

原理图附在下方。

进入 LM27762的物料清单、在我们投入生产的过程中、有人能在物料清单上进行确认。  

名称 器件型号
LM27762 IC LM27762DSST
1uF 电容器、1210 ECPU1C105MA5
《4.7uF 电容器》、0603 C0603C475K8PACTU  
2.2uF 电容器、0402 JMK105BJ225MV-F
10uF 电容器、0805 JMK212BJ106KD-T
549.0k Ω、0402 CRCW0402549KFKED
750.0k Ω、0402 CRCW0402750KFKED
806.0k Ω、0402 CRCW0402806KFKED
511.0千欧、0402 CRCW0402511KFKED
9.76k Ω、0402 CRCW04029K76FKED

我们已经测试了工作正常的定制 PCB、下面是 PCB 的图片。

此致、

餐前小吃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tapas

    如果您对电路的性能满意并对其进行了全面测试、那么这是可以的。

    再说一次、我以前没有使用过这种薄膜电容器。 与标准陶瓷相比、它看起来很大且价格昂贵。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    我们是否可以使用任何标准陶瓷电容器代替 ECPU1C105MA5、而不会出现任何性能问题? 您是否认为 EMI、RFI 抑制可能是由 webench 推荐此特定器件型号的原因、也可能是因为在我的案例中、正负方向的最大额定电流为250mA。
    我可以看到、在 LM27762 EVM 中、标准0402尺寸1uF 电容器正在 C1-和 C1+之间使用
    您是否尝试过 C1-和 C1+之间的其他标准电容器、而没有遇到性能问题。

    我有这样一个概念、webench 应用程序生成的 BOM 是神圣不可侵犯的、不应被篡改。

    此致、

    餐前小吃
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任何标准陶瓷(X5R、X7R)都可以工作。

    Webench 设计不可更改。 组件选择是一种算法、包括价格、可用性以及技术项目等。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将投入生产单位的生产。 然而,我们面临以下问题。

    当电路通电时、LM27762首次不工作。 V+在+2.3V 至+2.7V 之间变化、V-为-1.7V 至-1.2V。 但当 LM27762的正电压输出 V+(即短 接 地)短接一小段时间时、它会很糟糕。

    我们检查 了 C1+引脚的频率、以查看是否有任何开关在进行。 当电路首次通电时、C1+引脚未切换。 在 V+与接地短接一小段时间后、它开始以2MHz 的频率进行开关、从而提供适当的 V+ 和 V-电压。

    当不进行开关时、一个重要的观察结果是电路中有声音。   

    请找到显示的附加图像

    A. C1+切换不正确

    b. C1+正确切换

    c.主板中的 LM27762与其他外设。  

    请快速响应。 此外、如果您可以提供现场应用工程师(印度)来提供进一步的支持、这将非常有用。

    图 A

    图 B

    图 C

    此致、

    餐前小吃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我要附上原理图的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想发布更新。

    LM27762在主板中无法正常工作、如上一个主题所述。 因此、我们制作了一个包含 LM27762 IC 的单独电路板、并将三根导线(V+、V-和 GND)连接到主绿色电路板。 那么它工作正常。

    我们在多个电路板上进行了测试、以排除制造错误。 如上一个线程所述、LM27762的输出有时会提供 适当的 V+和 V-电压、但在其他情况下 V-电压不正确(此时 C++引脚不会产生如上所述的2MHz 频率)。

    我们制作的单独电路板(下图)工作正常、原理图与原电路板相同、但布局不同。 这两个原理图的主要区别在于接地层。 主板(绿色)包含接地层。 独立电路板(正在工作)没有接地平面。  

    图 LM27762的独立 PCB、连接到主板时工作正常(绿色)

    图 b 主板的布局(仅显示 LM27762部分)、其中 LM27762部分无法正常工作。 红色-->顶层,蓝色-->底层

    图 C LM27762正常工作的独立电路板的布局。  

    我想再更新一件有关 webench 程序的事情。 现在、当我给出与创建无源器件相同的输入参数时、生成的 BOM 与两个月前得到的材料明细表不同。 TI 是否更改了代码后端  webench 应用生成的无源器件是否出现故障、这可能是出现问题的原因。 例如、连接到 Vin 的 PGOOD 电阻为9.76千欧。 但现在它为10千欧、TI webench 中会出现什么问题。  

    我盲目相信那条长凳,现在我正在受苦。 我已经拥有数千个组件。  

    我能否获得比 e2e 提供的更好的支持、我认为 TI 在印度班加罗尔设有办事处、能否从那里获得任何支持。 公司联系 TI 的程序是什么? TI 是否拥有技术销售支持号码或办事处。 请告诉我。

    此致、

    餐前小吃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tapas

    您能否查看 LM27762输入引脚的输入电压? 这应该是直流电。 如果是振荡、则添加更多输入电容以降低输入电源的阻抗。

    两种布局在每个 LDO 的输出电容器的放置和布线方面的另一个显著差异。 它们在您的第一个 PCB 上具有直接布线、距离更近。 它们放置在非常远的位置、并且在新电路板上具有较长的 GND 布线。 您可以尝试将这些电容器手动放置在 IC 旁边、以查看其是否有影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    能否将 PGOOD 电阻器从9.76K 欧姆更改为10K 欧姆(之前 Webench 提供的是9.76K 欧姆、现在提供的是10K 欧姆)

    此致、

    餐前小吃
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tapas

    是的、没关系。