This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518:大规模生产需要修整?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703259/tps92518-trimming-is-necessary-for-mass-production

器件型号:TPS92518

 

你好

我的客户已开始使用 TPS92518进行设计。

我们在数据表 P13中看到 eq (5)。

根据客户的计算,即使 LED_PKTH_DAC=255,他们也会看到+/- 8%,包括 Vcst、tDEL、TD_OFF 的精度。 (假设电感器 L (uH)=+/-0%)。

(我不附上客户的 Excel 计算器。 但我认为它应该是正确的)

客户希望将 ILED 精度保持在+/- 5%以内 、包括电感器和电阻器。

 

问题1.

您对改进误差是否有任何实际的想法取决于 Vcst、tDEL、TD_OFF?

问题2.  

您是否认为客户应该修整 Rsense 电阻器或更改(修整) LED_PKTH_DAC 以进行大规模生产?

 

感谢您的支持。

此致

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这需要分析设计中的电流调节误差。 如果电感器电流纹波较高、则电感器容差可能是一个很大的影响因素。 它们是否使用1%的电流感应电阻器? 它们可以将其降低到0.1%以删除该变量。 这只需要进行设计分析来消除或至少知道错误的来源。 您可以通过 LED_PKTH_DAC 调整设定点。 它们只需将电流设置得稍高一点、以便可以同时修整两种方式(+/-)。

    此致、