Other Parts Discussed in Thread: TPS92518
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92518
你好
我的客户已开始使用 TPS92518进行设计。
我们在数据表 P13中看到 eq (5)。
根据客户的计算,即使 LED_PKTH_DAC=255,他们也会看到+/- 8%,包括 Vcst、tDEL、TD_OFF 的精度。 (假设电感器 L (uH)=+/-0%)。
(我不附上客户的 Excel 计算器。 但我认为它应该是正确的)
客户希望将 ILED 精度保持在+/- 5%以内 、包括电感器和电阻器。
问题1.
您对改进误差是否有任何实际的想法取决于 Vcst、tDEL、TD_OFF?
问题2.
您是否认为客户应该修整 Rsense 电阻器或更改(修整) LED_PKTH_DAC 以进行大规模生产?
感谢您的支持。
此致