This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:确认 bqStudio 中的设置

Guru**** 2589710 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702414/bq40z50-confirming-the-settings-in-bqstudio

器件型号:BQ40Z50

大家好、

我想与您确认下图红色矩形中的设置。 它是否符合电池规格?

我将通过电子邮件向您发送所用电池的数据表。 谢谢!

此致、

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roy、
    设计容量正确= 2600mAh/电池* 2个并联电池= 5200mAh。
    4S 配置的设计电压将为3700mV (每节电池的标称值)* 4 = 14800mV
    设计能量=标称电压*设计容量= 14.8V*5200mAh = 76960 mWh = 7696cWh
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Swami,

    感谢您的回答。 我还有2个问题。

    1.您是否还可以检查其他会影响电池充电过程的参数? 我的客户现在面临的情况是、当电池电量达到90%时、充电将停止。 我将通过电子邮件向您发送原理图。

    2.我的客户发现"Cell 1 compre"比其他3个电池高。 它背后的原因是什么?这对 BQ40z50的功能有何影响?"

    谢谢!

    许耀明