尊敬的 E2E:
我 阅读了 TPS1H100Q1 Ver.B 数据表,有些规格让我 有点困惑。
a. 7.1绝对最大额定值 ----持续漏极电流 (内部限制 A);
B.7.3 建议的操作条件---- 标称直流负载电流 (0-4A);
工作结温范围:-40至150.C
当结温范围低于150.C 时、标称负载电流是否可以达到4.5A 或5A
例如:rcs=VCS/CICs=4*500/5=400 Ω;250Ω。Rcl=1.233*2000/10=k Ω(VS=12V)
我想知道, 这是可以的还是不可以的?
非常感谢。