This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:TPS1H100-Q1直流电流可达到或不达到4.5A

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703008/tps1h100-q1-tps1h100-q1-dc-current-can-reach-4-5a-or-not

器件型号:TPS1H100-Q1

尊敬的 E2E:

我 阅读了 TPS1H100Q1 Ver.B 数据表,有些规格让我 有点困惑。
a. 7.1绝对最大额定值 ----持续漏极电流 (内部限制 A);
B.7.3 建议的操作条件---- 标称直流负载电流 (0-4A);  
   工作结温范围:-40至150.C

当结温范围低于150.C 时、标称负载电流是否可以达到4.5A 或5A
例如:rcs=VCS/CICs=4*500/5=400 Ω;250Ω。Rcl=1.233*2000/10=k Ω(VS=12V)
我想知道, 这是可以的还是不可以的?
非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    限制条件是峰值电流和结温。 将电流限制为5A 不存在问题。 但您必须考虑热 Tj - Ta = THETAja x Ron x square (IOUT)。

    Tjmax = 150C、Ron 为150C = 166m Ω、负载电流= 5A、这意味着最高环境温度= 150C - 41C/W x 0.166 Ω x 方形(5A)。

    TA (max)= 150C - 170C =-20C。

    该器件在稳态下无法以5A 电流运行、因为它将立即关断。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 E2E:

    非常感谢。  
     我想知道铜面积意味着什么面积? IC 封装或  PCB 中的所有 GND 层下?
    两层 PCB 布局中。 这意味着6mm×6mm×2=72mm2 或 以上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    铜面积 是接地平面图中通过过孔连接到电源板的区域。 此计划是散热器。 我希望这能回答你的问题。

    此致