This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有直流/直流控制器的高功率输出

Guru**** 2870100 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674696/high-power-output-with-dc-dc-controller

主题中讨论的其他器件:LM5119

您好!

对于 TI 的非隔离式直流/直流控制器、是否有人认为达到以下规格是一个好主意?

VIN=12V 至48V

VOUT=7.2至9V

Iout=>100A

谢谢

开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    您可以将 LM5119视为可能的解决方案。 请参阅 LM5119数据表中的第8.1.2节、了解如何考虑。

    希望这对您有所帮助?

    David。