This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:器件变热

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683998/bq40z50-r2-part-is-getting-hot

器件型号:BQ40Z50-R2

我有一个使用 bq40z50-R2的定制板。

我注意到该部件变得非常热(高达107摄氏度)

是否有可能导致这种情况的原因?

一切都运行良好、但我担心部件温度会有多高。

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    感谢您关注我们的产品。 已为您的问题指派了 BMS 专家。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 我认为这是与单个单元隔离的。 我已经测试了后续的原型板、没有遇到问题、但是如果有人知道是什么导致器件变热、这将有助于我了解需要查找的内容。

    此致、

    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    校准以某种方式损坏或此器件上的修整值损坏。
    我猜器件本身不会发热、它只是报告了一个非常高的温度。
    此致、
    Swami