This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:最大 OTP 电压

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702918/bq27220-max-otp-voltage

器件型号:BQ27220

尊敬的团队:

我们的客户选择 BQ 作为电量监测计、并对 OTP 编程电压有疑问。

文档中显示了在生产设置中选择的7.4V 电压。 由于电缆上的压降和容差、器件上的电压略低、OTP 无法正常运行。

客户希望增大 OTP 值、但他们可以应用的最大值是多少?

谢谢、致以诚挚的问候
Martin

P.S.:为求完整。 您能说出最小值、典型值和最大值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:
    抱歉、这不是我们所描述的值。 尝试考虑电缆的压降、以便监测计看到所需的7.4V 电压。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    非常感谢您的回答。

    我与客户讨论了这个选项。 在生产过程中、电缆可能会随着时间的推移而变化。 因此、为了避免出现任何问题、最好至少知道最大电压。 例如、如果它是9...10V、我们可以将其设置为8V 以具有足够的余量。

    我将与您脱机联系。

    谢谢、致以诚挚的问候
    Martin