请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27220 尊敬的团队:
我们的客户选择 BQ 作为电量监测计、并对 OTP 编程电压有疑问。
文档中显示了在生产设置中选择的7.4V 电压。 由于电缆上的压降和容差、器件上的电压略低、OTP 无法正常运行。
客户希望增大 OTP 值、但他们可以应用的最大值是多少?
谢谢、致以诚挚的问候
Martin
P.S.:为求完整。 您能说出最小值、典型值和最大值吗?