Other Parts Discussed in Thread: UCC256301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC256301 您好!
我们使用 ucc256301来驱动 LCC 水箱。 有关 VCR 引脚 C1和 C2选择的几个问题,是......
C1、C2从 谐振电容器 Cs 中采样。 Cs 的跨电压包括直流块电压(1/2 Vbus)和谐振电压 Vsrms。 因此、VCR 引脚 C1和 C2的分压值应计入 VCS 的实际电压、该电压范围为0~6V?
2.如何在 VCR 分压器 C1和 C2中获取 Rasonant 电流与斜坡电流之比? 采用 LLC 谐振回路和 LCC 谐振回路的比率是否有任何不同?
3.采用不同的 C1和 C2分压电压会产生什么影响? 运算频率、输出功率或其他?