This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256301:Ucc25630

Guru**** 2582085 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674439/ucc256301-ucc25630

器件型号:UCC256301

您好!

我们使用 ucc256301来驱动 LCC 水箱。 有关 VCR 引脚 C1和 C2选择的几个问题,是......

C1、C2从 谐振电容器 Cs 中采样。 Cs 的跨电压包括直流块电压(1/2 Vbus)和谐振电压 Vsrms。 因此、VCR 引脚 C1和 C2的分压值应计入 VCS 的实际电压、该电压范围为0~6V?

2.如何在 VCR 分压器 C1和 C2中获取 Rasonant 电流与斜坡电流之比? 采用 LLC 谐振回路和 LCC 谐振回路的比率是否有任何不同?

3.采用不同的 C1和 C2分压电压会产生什么影响? 运算频率、输出功率或其他?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zhengguo:

    感谢您关注 UCC256301。

    VCR 电容分压器对谐振电容电压的交流分量进行采样。 谐振电容器电压的交流分量取决于初级侧功率级中的谐振电流。 VCR 分压器的大小应确保 VCR 引脚本身在0-6V 范围内。

    谐振电流与斜坡电流之比可接受0.1至0.6之间的值。 我不希望 LLC 和 LCC 之间的值选择有差异

    3、分压比越大,谐振电容电压的变化对 VCR 引脚波形的影响就越小。 在这种情况下、频率补偿斜坡的影响较大。 这将使转换器更接近于直接频率控制。 分压比越小、谐振电容器电压对总 VCR 波形的贡献就越大。 这将使转换器更接近于电荷控制。 这将是带宽的一些差异、具体取决于您因此配置分压比的方式。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的快速回复。

    对于问题1、 分压器确实对谐振电容器 Cs 的电压进行交流采样。  但电容器也具有阻塞的直流电压(1/2 DCBus) 、然后 直流阻断电压将传递到 VCR 引脚分压器的分压点。  我们是否只计算交流电压并忽略直流电压?

    对于问题3、 您意味着 C1/C2分频器的比率仅 影响频率控制和充电控制。不影响开关频率或其他频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zhengguo:

    VCR 电容分压器仅测量谐振电容电压的交流分量。

    VCR 波形对突发模式阈值及其与初级侧电流的关系有很小的影响。 VCR 电容会影响整个控制方案的充电控制和直接频率控制之间的平衡。 初级侧电流和开关频率之间的关系会有所不同、具体取决于您配置 VCR 分压器的方式。 因此、开关频率与输出功率分布之间会有一些差异、具体取决于 VCR 分频器配置。

    此致、
    本·洛夫