This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3700:关于高到低和低到高传播延迟

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674760/tps3700-about-high-to-low-and-low-to-high-propagation-delay

器件型号:TPS3700

您好!

您能告诉我 TPS3700 tPLH 和 tPLH 吗?
客户希望知道传播延迟的最大值。
(客户希望估计最坏的检测时间。)

但是、数据表仅包含典型值。
请告诉我如何估算最大值。



此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke、

    您是否见过数据表的图5、6和7?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke - San、

    该表中未列出 TPS7500的最小值和最大值、但您可以在数据表中进一步查看图表、如 Kai 所述。 如下所示、您可以看到 tPLH 和 tPHL 的最小值和最大值。

    通过查看这一点、tPHL 的最小值为10-11us、最大值为23-27us、tPLH 的最小值为16-21us、最大值为22-2us。

    谢谢、

    Abhinav。