This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65265:将三路输出稳压器用于电感负载和电子负载

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65265

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701891/tps65265-using-triple-output-regulator-for-inductive-and-electronics-loads

器件型号:TPS65265

您好!

我打算在以下配置中使用 TPS65265:

Buck1: 5V@4A:  用于电机
Buck2: 3.3V@1.5A: 适用于 LED 驱动器
Buck3: 3.3V@1A:   用于 uC 和控制器电路

输入电压:7-12V 直流
我想知道这种配置是否存在功耗或发热问题。 如果是、是否有针对相同情况的散热器建议?

此外、我希望此 PMIC 能够在此配置中处理上述功率输出。

对于 PSM/FCC 模式、 如果我选择 PSM 模式运行、 这是否意味着在更高的负载条件下、器件仍在 PSM 模式下运行、或者当电流超过特定阈值时、器件是否会切换到 FCC 模式?
谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Godara、
    1、我们需要在配置中检查 EVM 板上的温度。 我们将在得到结果时为您提供答案。
    2、在 PSM 模式下、当负载较轻时、IC 以跳频工作、一旦负载高于特定阈值、它就以正常频率工作。 因此轻负载效率更高。
    在 FCCM 模式下、虽然负载非常轻、但无法跳过频率。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edwin、

    明白。 感谢您的快速回复。 我将等待结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Godara  

    在您的应用中、室温= 25°C。

    Buck1: 5V@4A:  用于电机  
    Buck2: 3.3V@1.5A: 适用于 LED 驱动器  

    Buck3: 3.3V@1A:   用于 uC 和控制器电路  

    我按如下方式测量热性能、我们可以看到 IC 外壳顶部温度在25°C 室温下为66°C。 TPS65265在室温下具有良好的热性能。   

    与您确认:您的应用中的环境温度范围是多少? 是-40C ~ 85C 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵您好、

    环境温度范围为~5至45 C。 因此、IC 可以处理如此大的功率负载、但仍然不会产生太大的热量。

    感谢您提供相关信息。 这回答了我的问题。