请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65265 您好!
我打算在以下配置中使用 TPS65265:
Buck1: 5V@4A: 用于电机 输入电压:7-12V 直流
我想知道这种配置是否存在功耗或发热问题。 如果是、是否有针对相同情况的散热器建议? 对于 PSM/FCC 模式、 如果我选择 PSM 模式运行、 这是否意味着在更高的负载条件下、器件仍在 PSM 模式下运行、或者当电流超过特定阈值时、器件是否会切换到 FCC 模式?
谢谢。