This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV757P:外部软启动

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV757P, TPS758, TPS745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702876/tlv757p-external-soft-start

主题中讨论的其他器件:TLV757PTPS758TPS745

大家好、

我们的客户正在考虑为此器件添加外部软启动电路。 (当然、某些 LDO 具有可调节软启动引脚。 但是成本非常高。 因此、我们需要考虑推荐外部电路。)

问题1:

该器件具有内部软启动时间。 要进一步增加软启动时间,如何将电容器与反馈分压器的上电阻器并联?
(它不是前馈电容器、但位置相同。)

这是可能的吗? 或者是否有任何问题?
如果有问题、您能否为我们提供任何其他电路?

问题2:

另一个问题(抱歉、这与软启动无关)、下面是内部 FET 的体二极管。

将电流流向二极管的可能性有多大?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji、

    您能否确认您正在使用的器件型号? TLV757P 仅为固定输出器件;因此、您无法将电容器与分压器中的顶部电阻器并联。

    对于您的第一个问题、由于电容器的位置、我们仍然会将其视为 CFF、因为它仍将提供与 CFF 相同的所有优势。 CFF 可用于帮助增加启动时间、如以下应用报告的第2.1节所述。 虽然本节位于应用报告的劣势部分、但这是因为为了更改启动波形、您需要更大的 CFF、这可能会导致其他问题。

    www.ti.com/.../sbva042.pdf

    对于第二个问题、体二极管是一个未经过测试或表征的寄生二极管。 如果在应用中需要反向电流、建议将肖特基二极管与 LDO 并联、以便为反向电流提供可靠的路径。 请注意、TLV757P 确实有一个有源下拉电阻器、该下拉电阻器将提供一条 GND 路径、以便在 LDO 被禁用时对输出电容器进行放电。 这将限制发生反向电流事件的可能性。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan - San、

    谢谢你。
    正如您提到的、TLV757P 没有 FB 引脚。 很抱歉、我被误解了。
    我将询问具有 FB 引脚的 TPS745和 TPS758。
    (以上答案非常有用。 非常感谢。)

    请关闭此帖子。 我将发布新的。

    此致、
    本志本