请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TLV757P、 TPS758、 TPS745大家好、
我们的客户正在考虑为此器件添加外部软启动电路。 (当然、某些 LDO 具有可调节软启动引脚。 但是成本非常高。 因此、我们需要考虑推荐外部电路。)
问题1:
该器件具有内部软启动时间。 要进一步增加软启动时间,如何将电容器与反馈分压器的上电阻器并联?
(它不是前馈电容器、但位置相同。)
这是可能的吗? 或者是否有任何问题?
如果有问题、您能否为我们提供任何其他电路?
问题2:
另一个问题(抱歉、这与软启动无关)、下面是内部 FET 的体二极管。
将电流流向二极管的可能性有多大?
此致、
本志本