This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:数据表和计算工具中的功率限制计算之间存在差异

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684932/lm5069-discrepancy-between-power-limit-calculation-in-datasheet-and-calculation-tool

器件型号:LM5069

您好!

我将按照数据表并使用为 IC 提供的计算工具、详细介绍 LM5069的设计过程。  我发现数据表中功率限制的计算方式(eq 9)与我从计算器工具获取的值之间存在差异。

对于所需的450W 功率限制、Rsns = 0.67m Ω 且 Vds = 60V、我获得所需的电阻值30k。  但在设计计算器工具中,我必须设置37.5k 的电阻器值才能获得450W 的功率。 限制。  哪一项是正确的?

谢谢、此致、

Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不确定为什么存在差异。 不过、我知道 calc 工具是正确的。 使用它的信息。

    Brian