Other Parts Discussed in Thread: LM5069
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5069 您好!
我将按照数据表并使用为 IC 提供的计算工具、详细介绍 LM5069的设计过程。 我发现数据表中功率限制的计算方式(eq 9)与我从计算器工具获取的值之间存在差异。
对于所需的450W 功率限制、Rsns = 0.67m Ω 且 Vds = 60V、我获得所需的电阻值30k。 但在设计计算器工具中,我必须设置37.5k 的电阻器值才能获得450W 的功率。 限制。 哪一项是正确的?
谢谢、此致、
Jessica