This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:化学保险丝熔断、黑盒中没有任何 PF LOG

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQ40Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698238/bq40z50-r1-chemical-fuse-blown-without-any-pf-log-in-the-black-box

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50BQSTUDIO

您好!

我们在3S3P 锂离子电池组中使用 BQ40Z50-R1和 BQ294702次级电压保护 IC。原理图与 BQ40Z50数据表9.2段中建议的原理图相同、只是我们没有任何 LED 或按钮。

我们的客户退回了一个电池、电池似乎已耗尽。 实际上、电池组输出端的电压为0V、当连接到充电器时、电池不会充电。

通过 BqStudio 连接到电池表明运行状态 A 寄存器的 FUSE 位被置位。 保险丝引脚被驱动为高电平(大约6.3V)、"化学"保险丝被熔断。

我们得出结论、BQ40Z50检测到永久故障并熔断保险丝、但当我们检查数据闪存时、 所有黑盒和 PF 状态数据都保持为其初始值零、因此我们无法确定是哪个故障导致保险丝熔断。 我们还在生命周期中看到一个 COV 安全事件和一个 ASCD 安全事件、但在黑盒或 PF 状态中没有过压或过流事件。

您将在附件中找到 BQ40Z50寄存器的屏幕截图和数据闪存导出。

我们不明白为什么化学保险丝在没有黑盒和/或 PF 状态中的任何永久性故障记录的情况下熔断。 这是正常的吗? 你有什么解释吗?

此致、

Stephane

e2e.ti.com/.../Bat_5F00_No10_5F00_Log_5F00_Files.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的问题将在接下来的几天由我回答、请耐心等待我回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、如果次级保护器熔断了保险丝、则您将无法在故障记录中检测到保险丝。 这是因为 PF Fuse C 位2LVL 设置为0。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不相信二级保护器会熔断保险丝、因为目前在 Bq40z50处于跳闸状态时、二级保护器未处于跳闸状态(运行状态 A 寄存器中的 Fuse 位已置位)。

    正确、Enabled PF C 的2LVL 位设置为0。 根据 TRM 的第3.20段:“设置使能 PF C[2LVL]=0不会阻止二级保护器触发和熔断保险丝,设置[2LVL]=0只会阻止监测计检测保险丝状态。”

    因此、如果监测计未检测到保险丝状态、它就无法激活其自身的保险丝引脚以进行响应、尤其是 PF 保险丝 C 的2LVL 位也被设置为0。

    让我感到困惑的是二级保护器的输出较低的电流状态、 尽管已启用 PF C 和 PF 保险丝 C 中的2LVL 位都设置为0、但 bq40z50的保险丝输出在运行状态寄存器保险丝位= 1时为高电平。对我而言、 它表示 bq40z50在保险丝引脚处于活动状态时处于永久故障状态、但没有任何指示或记录导致此状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephane、

    抱歉、我们没有更多帮助、因为这不是监测计上发生的情况。 我们将记录所有 PFS、因为固件会在根据启用的 PFS 采取操作后停止对 df 的写入之前截取数据。 此外、您没有任何日志。 您的次级侧是否为可复位保护器? 如果是、也可能发生了这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    感谢您的回答。

    我们的次级保护器是 Bq294702、因此它可复位、并且当前其输出引脚未激活、而 Bq40Z50的保险丝引脚处于激活状态。

    也许您对这种情况比较正确。 次级保护器可能已熔断保险丝、但这不是我的问题。 我不是在寻找导致保险丝熔断的原因、而是为了寻找将 Bq40Z50置于看起来是永久性故障状态的原因。

    正如您在随附的寄存器屏幕截图中看到的、我认为 Bq40Z50处于 PF 状态(CHG 和 DSG FET 断开且保险丝引脚处于活动状态) 但没有激活 PF 状态、尽管启用了寿命和黑盒数据记录、但未记录事件(请参阅我的第一个帖子的数据闪存导出)。

    我担心的是、Bq40Z50当前处于哪个状态、PF 或不处于哪个状态? 如果处于 PF 状态,是由哪个事件引起的,我在使用寿命和黑盒中没有任何日志的解释是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它处于 PF 状态。 不过、这在监测计 df 中没有说明。 但是、您的操作状态显示保险丝熔断。 我建议首先清除 PF、然后重置监测计。 这应使其恢复 FET 可以闭合的状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Batt、

    我复位仪表、按照预期、熔丝位已清除、FET 关闭、但我不理解为什么在熔丝引脚激活的情况下、仪表在进入 PF 状态、黑盒和寿命中未保存任何信息。 根据我们的设置、导致监测计驱动保险丝引脚的唯一 PF 状态位是 SOV、SUV、SOCD、SOCC 和 SOT。 对我来说、这些事件应该已保存在 PF 状态和黑盒中。

    此外、我还使用电源上的另一个板进行了一些测试、以模拟电池上的瞬态过压、因为我们认为这可能是保险丝熔断的原因。 化学保险丝被一个零欧姆电阻器取代、而控制 FET 的漏极被一个10千欧电阻器连接至+CELL。 一个电源经过编程、可在大约每7s 2.5s 的时间内使电压从3.9V 增加到4.4V。 其他电压设置为3.9V
    我们的次级保护器电压阈值为4.35V、触发延迟为2.2s +/-1s。 我已将监测计的 PF SOV 阈值暂时设置为远高于次级保护器阈值4、5V、以确保监测计不会驱动保险丝引脚。 我们的 COV 保护阈值设置为4.24V、延迟为1s。

    COV 是基于固件的保护、与基于 AFE 的保护不同、它似乎具有一些延迟。 延迟始终优于闪存参数中设置的延迟、并且在几个连续检测之间存在差异。 基于固件的保护(尤其是 COV、OCD 和 OCC)的最坏情况延迟是多少?
    我认为、根据此延迟、次级保护器可能会在监测计在 COV 事件中打开 FET 之前熔断保险丝。

    我还注意到、尽管已启用 PF C 的2LVL 位设置为0、但当次级保护器处于活动状态时、运行状态 A 寄存器中的 FUSE 位将置位、FET 将断开。 我的结论是
    -熔丝位只指示熔丝引脚上的电平、与驱动源无关、而不是监测计本身由于永久故障而激活引脚。 您可以确认吗?
    -保险丝引脚上的高电平会导致监测计打开 FET、而与已启用 PF C 的2LVL 位无关、该位设置为0。 在我看来、FET 断开不是由固件决定引起的、因为将2LVL 位设置为0将阻止监测计检测保险丝状态。 也许这是 FET 上 AFE 的直接操作? 您能给我们提供有关保险丝引脚状态、2LVL 位配置、PF 状态和 FET 打开之间相互作用的更多详细信息吗?

    感谢您的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要回答您的问题、

    1.是的、保险丝只是表示保险丝引脚为高电平
    2.保险丝可由二级保护装置驱动至高电平。 除非您在设置中启用2LVL、否则监测计不知道二级保护器的作用。 启动后、它会向您显示2LVL 保护器是否跳闸并记录故障状态。 对于由于 FW 操作而产生的其他每个 PF、您将有一个 PF 记录。 不会记录 FW 未拦截的 PFS。

    就像这样、FW 具有过程计时器。 在活动模式下、FW 每秒扫描一次所有寄存器、以确保符合安全和 PF 阈值。 因此、如果寄存器扫描在第 n 秒发生、则仅在 n+1+delta 延迟的第二次扫描上发生寄存器跳闸、其中 delta 延迟是由于任何优先的 FW 进程而导致的延迟。 这意味着、即使您将 PF 延迟设置为0、打开 FET 等也会有长达2秒的延迟

    我重申一下、2LVL 不是开关、您无法使用 FW 关闭二级保护器操作。 当熔丝引脚被置位时、您只能选择记录2LVL 操作、具体取决于它的状态。 否则您不会记录该 PF。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的电池。 感谢您的支持。