主题中讨论的其他器件: BQ40Z50、 BQSTUDIO
您好!
我们在3S3P 锂离子电池组中使用 BQ40Z50-R1和 BQ294702次级电压保护 IC。原理图与 BQ40Z50数据表9.2段中建议的原理图相同、只是我们没有任何 LED 或按钮。
我们的客户退回了一个电池、电池似乎已耗尽。 实际上、电池组输出端的电压为0V、当连接到充电器时、电池不会充电。
通过 BqStudio 连接到电池表明运行状态 A 寄存器的 FUSE 位被置位。 保险丝引脚被驱动为高电平(大约6.3V)、"化学"保险丝被熔断。
我们得出结论、BQ40Z50检测到永久故障并熔断保险丝、但当我们检查数据闪存时、 所有黑盒和 PF 状态数据都保持为其初始值零、因此我们无法确定是哪个故障导致保险丝熔断。 我们还在生命周期中看到一个 COV 安全事件和一个 ASCD 安全事件、但在黑盒或 PF 状态中没有过压或过流事件。
您将在附件中找到 BQ40Z50寄存器的屏幕截图和数据闪存导出。
我们不明白为什么化学保险丝在没有黑盒和/或 PF 状态中的任何永久性故障记录的情况下熔断。 这是正常的吗? 你有什么解释吗?
此致、
Stephane