This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256303:有关软启动和 VCR 设置的问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674179/ucc256303-question-about-soft-start-and-vcr-setting

器件型号:UCC256303

请告诉我有关 UCC256303四点功能的信息、因为客户在设计上很难获得良好的 LLC 性能。  

①Soft μ s 启动时间取决于 CSS 和 VCR 电容器、具体取决于 E2E 下方。

是否包含 VCR 电容器的软启动公式?  

或者、是否因为影响很小而不需要包括在内?

②I 软启动时间取决于负载电流。

是否存在软启动和负载电流的关系数据(或图)? (EVM 用户手册之外的内容)  

③Customer 使用了设计计算器(sluc634)并根据 RLL 值设置突发模式阈值、但测试结果没有改变突发模式。 (继续正常运行)  

请告诉我选择 RLL 的可能原因和任何想法。

④About VCR (VcrLower)、客户无法设置一流的开关频率。

・低 VCR_LOWER 设置将增加启动频率并减小启动谐振电流、但高开关频率会导致无法达到设置 Vout 的范围。

・增加 VCR_LOWER 将在正常运行时达到设定 Vout、但增加启动谐振电流。

如果有技术或正确的流程可以进行出色的调整、请告诉我。

还有其他调节点吗?  

 

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    感谢您关注 UCC256303。

    1、遗憾的是、软启动时间没有包含 VCR 电容的磨损表达式。 为了调整软启动时间、我建议保持相同的 VCR 分压比(您需要更改顶部和底部 VCR 电容器)。

    2.如果满电启动与无负载启动、软启动时间会有所不同。 这种差异主要取决于功率级参数、您的增益大小、带宽等

    3.您能告诉我您的客户在 RLL 分频器中使用了什么值吗? 您还能告诉我 BLK 引脚上的电压是多少? 客户希望在什么负载下进入突发模式?

    4.我建议在调整软启动时间时保持相同的 VCR 分频比(您需要同时调整 VCR_LOWER 和 VCR_UPPER)。 调整软启动通常通过调整 VCR 电容器(保持相同的 VCR 分压器比率)和调整软启动电容来完成。 使用较低的 VCR 电容时、转换器是否永远不会达到输出电压调节设定点? 我希望一旦软启动电压达到其最大值、控制器会将开关频率推低、以增加功率级增益并实现调节。 数据表中的等式72给出了最长可能的软启动时间:www.ti.com/.../ucc256303.pdf

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本-桑

    感谢您的回复、

    我回答您的问题③、请参阅下面的内容并提供建议。

    ・RLLUpper:47kΩ Ω、RLLLower:18kΩ Ω

    ・μ V BLK 引脚电压:3.35V

    下面附加了另一个条件、

    e2e.ti.com/.../UCC28630_2D00_3.xlsx

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    我500kΩ 将 RLL_LOWER 调整为~400 μ A。 要调整突发模式阈值、我建议遵循本应用手册第3节中的步骤:www.ti.com/.../slua836.pdf。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    本-桑

    感谢您的回复、
    我更新了客户信息和其他问题、请参阅下面的内容。
    ・客户请求、突发模式阈值为0.3A (24V 输出电压)。
    ・其他问题;
    是否存在无法使用 VBLK OVP 功能的方法?
    VBLK 会对高浪涌电压(460V)作出反应、并暂时运行 OVP。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    感谢您提供更多信息。 您可以使用外部电路来钳制 BLK 引脚上的电压、从而防止使输入 OVP 功能跳闸。

    此致、

    本·洛夫