Other Parts Discussed in Thread: UCC256303
请告诉我有关 UCC256303四点功能的信息、因为客户在设计上很难获得良好的 LLC 性能。
①Soft μ s 启动时间取决于 CSS 和 VCR 电容器、具体取决于 E2E 下方。
是否包含 VCR 电容器的软启动公式?
或者、是否因为影响很小而不需要包括在内?
②I 软启动时间取决于负载电流。
是否存在软启动和负载电流的关系数据(或图)? (EVM 用户手册之外的内容)
③Customer 使用了设计计算器(sluc634)并根据 RLL 值设置突发模式阈值、但测试结果没有改变突发模式。 (继续正常运行)
请告诉我选择 RLL 的可能原因和任何想法。
④About VCR (VcrLower)、客户无法设置一流的开关频率。
・低 VCR_LOWER 设置将增加启动频率并减小启动谐振电流、但高开关频率会导致无法达到设置 Vout 的范围。
・增加 VCR_LOWER 将在正常运行时达到设定 Vout、但增加启动谐振电流。
如果有技术或正确的流程可以进行出色的调整、请告诉我。
还有其他调节点吗?
此致、
Satoshi