This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:反向电流保护电路

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4H160-Q1, TPS27S100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698833/tps4h160-q1-reverse-current-protection-circuit

器件型号:TPS4H160-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS27S100

尊敬的专家:

我的客户正在评估 TPS4H160-Q1并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

为实现反向电流保护、图28和图31均安装了该电路。

在这种情况下、当来自 V+的噪声输入时、器件会在几 ms 内发生故障。

我在实验中发现了两个测量值、图28移除或添加了一个电容器。

使用反向电流保护是否有任何问题。  

还有其他问题吗?

您能看到随附的文件吗?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一  

e2e.ti.com/.../Question-about-TPS4H160_2D00_Q1.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我正在努力更好地了解这种情况。 请 提供有关 以下陈述的意见:

    1. 直流电源电压施加在 V+和 COM-之间。

    2. 交流噪声施加在 V+和 V-之间。 幅度和频率是多少?

    3. V+和 V-符号之间的背对背二极管代表什么?

    4. TVS 钳位电压值是多少?

    5. 我知道如果移除 TVS、电路在实际接地网络和1nF 条件下工作正常

    6. TVS 已安装电路工作正常、但接地网络中的电容为1uF

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahmoud、

    感谢你的答复。

    关于您的评论、
    我将进行确认并向您提供反馈。

    请稍等片刻。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahmoud、

    我可以确认情况。
    请参阅下面的内容。

    客户只想确认 TVS 和二极管的组合不存在问题、可作为针对连接到输出端的电感负载采取对策的电路。

    请尽快提出这一点。

    在 V+和 COM-之间施加直流电源电压。

    DC24V

    2.交流噪声在 V+和 V-之间施加。 幅度和频率是多少?

    首次瞬态突发噪声2.2kV (61000-4-4)
    脉冲噪声1.2kV
    (__LW_AT__www.noiseken.co.jp/.../211.pdf)
    抗传导干扰10V (61000-4-6)
    浪涌1.2kV (61000-4-5)
    ESD 直接6.5kV (61000-4-2

    V+和 V-符号之间的背对背二极管代表什么?

    SM15T39CA

    TVS 钳位电压值是多少?

    SM15T39A 的最小电压为39V,大约为40V。

    5.我了解到如果 TVS 被移除,电路在实际接地网络和1nF 条件下工作正常
    6. TVS 已安装电路工作正常,但接地网络中的电容为1uF

    感谢您的理解和支持。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi-San、

    对于 IEC61000-4、建议在每个输出上添加22nF、在接地网络上添加22nF。 我们已经测试了 TPS27S100、但没有接地网络。 如果您想查看、请查看文献编号 SLVA957。 我认为1uF 很大、  如果是电池反向、可能会导致高峰值反向电流。  

    此致、Mahmoud   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahmoud、

    感谢你的答复。

    关于在每个输出和 GND 网络上添加22nF 电容器、

    这是否可以将模式1用于此抗噪测试?

    这是否可以将模式2用于此抗噪测试?

    我参考 SLVA957A 制作了一份报文、您可以确认是否出错。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

    e2e.ti.com/.../Additional-question-about-TPS4H160_2D00_Q1.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,新知-圣,这里是规则:

    1. 一组从 VS 输入到 COM 的良好去耦 X7R 电容器(C1) 、具有用于 IC 中 CP 开关所需的射频电流的短路环路。 这是为了改善发射。

    2. 从电路板上的电源输入到 V-的一组良好的 X7R 电容器(C2)。 此电容器不需要(不应该!) 靠近芯片和芯片 GND。 这通过将 进入电路板的射频电流分流至 GND 来实现射频抗扰性。  

    3. 一个连接到电路板 GND 的大电解电容(在本例中、从 V+到 V-为47u)

    4. 此外、从 IC GND 到电路板 GND 的 X7R 电容器(可选)将有助于提高射频抗扰度。

    模式1和模式2遵循规则、我认为它应该起作用。  在 SLVA957A 中、未实现接地网络、它类似于模式1。

    此致、Mahmoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahmoud、

    感谢你的答复。

    我会将您的建议发送给客户。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一