请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS82130、 TPS82085我们有关于 TPS82130的问题。
我们的客户在以下条件下使用此 IC。
VIN=5.0V
VOUT=3.3V
Iout=3A
TA=50℃
数据表中的热降额图.16、17、18
该曲线是否会因电路板的散热模式而变化?
请在数据表中告诉我们热降额的模式条件。
此致、
西泽高郎
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.