This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24078:BQ24078 TS 温度范围更改为0至45度

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24078, BQ24072T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674838/bq24078-bq24078-ts-temp-range-change-to-0-to-45-degree

器件型号:BQ24078
主题中讨论的其他器件: BQ24072T

你(们)好

对于 BQ24078 TS 温度范围,我们有一个问题。  

此器件具有  TS 温度检测功能、外部 热敏电阻为10k。  

但该温度检测范围为0 至50度。   

[问题]  

 我们是否可以 通过外部电阻器将此 TS 检测范围更改为0至45度??  

  是 的,我们要改变 50 -> 45度。  

  有可能 吗?  

 

注意事项

三月 贾斯珀 ( Sugimoto)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    使用 bq24078可能很难获得所需的精度。
    但 bq24072T / 75T / 79T 具有更灵活的 TS 引脚配置、并且与 bq23078非常相似。 我建议首先查看 T 器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Bill

    非常感谢您的快速重播。

    客户充电电压为4.35V
    * IEC62368要求温度为45度。

    我明白这是不可能的。

    谢谢、尊重
    三月贾斯珀(Sugimoto)