Other Parts Discussed in Thread: BQ24078, BQ24072T
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24078 主题中讨论的其他器件: BQ24072T
你(们)好
对于 BQ24078 TS 温度范围,我们有一个问题。
此器件具有 TS 温度检测功能、外部 热敏电阻为10k。
但该温度检测范围为0 至50度。
[问题]
我们是否可以 通过外部电阻器将此 TS 检测范围更改为0至45度??
是 的,我们要改变 50 -> 45度。
有可能 吗?
注意事项
三月 贾斯珀 ( Sugimoto)