This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:推荐用于 BQ25505供电负载的负载开关

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2113A, TPS2115A, BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698375/bq25505-recommended-load-switch-for-load-powered-by-bq25505

器件型号:BQ25505
主题中讨论的其他器件:TPS2113ATPS2115A

您好!  

我尝试实现数据表中显示的电路。  

可以看到、两个负载开关连接到 VSTOR 和 VBAT_PRI、以在备用和可充电存储之间切换。 是否有任何推荐的负载开关可用于此应用? 它肯定需要在两个极快的速度之间切换、最大电压为5V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您的问题已转发给负载开关专家。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vahid、

    如果您希望在两个输入源之间切换以为系统供电、您可能需要查看我们的一些电源多路复用器。 如果您想手动切换、TPS2115A 是一个不错的选择、但如果您想要自动切换、则可以查看 TPS2113A 器件。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS2113A 正是我所寻找的。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alek、  

    我最终使用了 TPS2115A 电源多路复用器、该多路复用器按预期工作。 但是、根据数据表、与收集的功率相比、电源电流和泄漏电流相对较高。 我可以看到、当我将这个引脚连接到多路复用器 IN2引脚时(当 IN2处于非活动模式时)、可再充电电源(VBAT_SEC 引脚)上的电压增量会降低。 我的目标是尽可能减小多路复用器泄漏电流。 您是否有任何解决方案?  

    谢谢、

    Vahid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vahid、

    您是指器件的工作电流还是待机电流? 无论采用哪种方法、我们都没有任何降低这些电流的技巧、因为器件需要这些技巧才能实现正常运行和保护功能。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了以下电路而不是多路复用器、泄漏电流要低得多:  

    "微控制器"基本上是 BQ25505 IC、它具有两个输出(引脚9和10)、可在主电源和次级电源之间切换。