请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25505 主题中讨论的其他器件:TPS2113A、 TPS2115A、
您好!
我尝试实现数据表中显示的电路。
可以看到、两个负载开关连接到 VSTOR 和 VBAT_PRI、以在备用和可充电存储之间切换。 是否有任何推荐的负载开关可用于此应用? 它肯定需要在两个极快的速度之间切换、最大电压为5V。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Alek、
我最终使用了 TPS2115A 电源多路复用器、该多路复用器按预期工作。 但是、根据数据表、与收集的功率相比、电源电流和泄漏电流相对较高。 我可以看到、当我将这个引脚连接到多路复用器 IN2引脚时(当 IN2处于非活动模式时)、可再充电电源(VBAT_SEC 引脚)上的电压增量会降低。 我的目标是尽可能减小多路复用器泄漏电流。 您是否有任何解决方案?
谢谢、
Vahid